This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:分接引脚输入容差?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/608243/msp432p401r-breakout-pin-input-tolerance

器件型号:MSP432P401R

您好!

我计划使用 UART 协议在 MSP432和 Arduino UNO 之间进行通信。 UNO 输出5V 逻辑高电平、如果我直接连接或需要降低该电压、我想查看 MSP432是否会受到任何损坏。

很抱歉、如果在某个地方很容易找到此信息、我不确定要去哪里查找。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen!

    请勿直接连接引脚-这可能会损坏 MSP。 您可以 a)在引脚之间放置一个串联电阻器、以将电流限制为低于最大保护二极管电流的值、或 b)使用分压器降低 MSP 引脚的输入电压。 例如、串联电阻可以是10k。 或 c)电平转换器。

    但不要忘记另一个方向- Arduino 上的逻辑高电平指定的最小输入电压是多少? 通常您具有0.75xVcc、因此在这种情况下、3.3V 电压是不够的(尽管它仍然可以工作)。 如果您想保持在规格范围内、还需要一些电压电平转换。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Owen、


    您将需要降低该电压、因为我们无法向引脚提供5V 电压。 请参阅数据表的第5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒的建议!

    幸运的是(假设我正确理解了以下链接)、Arduino Uno 采用了3V-5V 逻辑1和0V-1.5V 逻辑0。

    谢谢 Dennis!

    learn.sparkfun.com/.../arduino-logic-levels
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Evan、

    我知道它在数据表的某个位置。 我想我需要检查我的眼睛!

    谢谢、
    Owen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧文,不用担心! 有时可能很难找到所有提供的信息来查找您要查找的内容:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Owen Watry"]幸运的是(假设我正确理解下面的链接) Arduino Uno 打开了3V-5V 逻辑1和0V-1.5V 逻辑0。

    看起来您是对的、因此直接从 MSP 驱动它不会是问题。