Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994
工具/软件:Code Composer Studio
大家好
这是我第一次使用 TI MSP430系列芯片、因此我不知道这一点、但我有 MSP430FR5994 Launchpad、计划连接在 SPI 中运行的两个传感器(加速计和温度传感器)、记录数据。 现在、我尝试解决将这些数据存储在 microSD 卡上的问题、或者我将如何进行编码。 我查看了"开箱即用"体验随附的代码、但它使用 ADC 和其他我不需要的东西。 传感器尚未完全连接、但我只是尝试解决此 SD 卡问题。 我们非常感谢您的任何帮助。
此致
过孔