This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:将板载 microSD 卡读取器用于 MSP430FR5994 Launchpad

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607749/ccs-msp430fr5994-using-the-on-board-microsd-card-reader-for-the-msp430fr5994-launchpad

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

这是我第一次使用 TI MSP430系列芯片、因此我不知道这一点、但我有 MSP430FR5994 Launchpad、计划连接在 SPI 中运行的两个传感器(加速计和温度传感器)、记录数据。 现在、我尝试解决将这些数据存储在 microSD 卡上的问题、或者我将如何进行编码。 我查看了"开箱即用"体验随附的代码、但它使用 ADC 和其他我不需要的东西。 传感器尚未完全连接、但我只是尝试解决此 SD 卡问题。 我们非常感谢您的任何帮助。

此致

过孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vivek、

    OutOfBox Experience 代码仍然是您最宝贵的资源、因为它具有 SD 卡通过 SPI 进行通信所需的 SDCardLogMode.c/h 文件和 FatFs、HAL 和 SDCardLib 文件夹。 您只需从主应用程序中删除附加功能并根据需要进行调整即可。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    感谢您的快速回复! FatFs、HAL 和 SDCardLib 文件夹是否只是通过 SPI 进行 SD 卡通信所需的配置文件? 我想我要尝试的是、我是否只需根据我的需求修改 SDCardLogMode.c/h 代码、并保留其他文件?

    此致

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当前代码(或该问题的 FatFs)是否对我使用的 SD 卡大小有任何限制? 我有一个32GB 的存储器、那么代码中是否有任何需要更改的内容?

    此致

    Vivek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Vivek、

    我对此 OutOfBox 代码和 SD 卡功能的了解有限。 《MSP-EXP430FR5994用户指南》(SLAU678)的第2.2.5和3.1.1节分别介绍了 SD 卡硬件和软件示例说明。 它同意 SDCardLogMode.c 是主要更改、其他 SD 卡资源与初始化和文件结构组织有关。 32 GB 应该得到支持,但您应该进一步研究 FatFs,以明确了解。

    www.ti.com/.../slau678a.pdf
    elm-chan.org/.../00index_e.html

    此致、
    Ryan