This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 14位 ADC 差分模式

Guru**** 2575725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607948/msp432p401r-msp432-14bitadc-differential-mode

器件型号:MSP432P401R

你好、冠军、

我对 MSP432 ADC 输入信号有疑问、 您是否有低于?的单端输入等效输入电路?您知道该 ADC 的 CMRR 值吗? 因为我在数据集中找不到它。

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

      我不知道差动等效电路。  请记住、多路复用器使用相同的引脚、例如、A1是 A0 -处于差分模式。  

    CMRR 可在数据表中找到:

    此致、
    Chris