This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5528:MSP430F5528

Guru**** 2575725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607208/compiler-msp430f5528-msp430f5528

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件: TDC1000

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我目前正在使用 MSP430F5528微控制器。  

但是、我收到随附的错误消息。

此外、在常规项目选项中、我找不到该微控制器、因此我选择了"通用 MSP430X 器件"

谢谢你。

此致、

Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Madeleine 您好!

    您需要在项目中包含适当的 msp430f5528.h 文件并将其链接到该文件。 如果您在 Project Options 中具有正确的器件设置、但可以在 Linker -> Config 选项卡中覆盖、则默认情况下会发生这种情况。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    我的代码正在编译。

    此外、我不熟悉 TI 硬件和软件。 如果有任何文档可提供有关 MSP430微控制器编程的说明、这些说明可能会改变 TDC1000_7200软件的输出?

    谢谢你。

    Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是超声波传感论坛的一个问题、因为 MSP 不拥有相关软件。

    此致、
    Ryan