This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430FR5994:查找用于定义 Hwi 的中断编号的建议

Guru**** 2576295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/607707/rtos-msp430fr5994-a-recommendation-for-finding-the-interrupt-number-for-defining-a-hwi

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:TI-RTOS

您好!

如果您使用这些电路板、您可以打开文件 MSP_EXP430FR5994.cmd 并找到定义 Hwi 所需的中断号。

例如,如果要使用 ADC:ADC12_B   :{*(.int46 )}> INT46 type = VECT_init

或 RTC:RTC_C     :{*(.int31 )}> INT31类型= VECT_INIT

从数据表中的中断矢量计算值很简单。

我希望它能帮助别人、因为我在这些问题的开始时遇到了问题。

此致、

Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juan!
    感谢您的提示!
    只是为了确认、您没有将问题附加到该主题中、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    可以、您可以关闭此主题。

    谢谢!