请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:TI-RTOS
您好!
如果您使用这些电路板、您可以打开文件 MSP_EXP430FR5994.cmd 并找到定义 Hwi 所需的中断号。
例如,如果要使用 ADC:ADC12_B :{*(.int46 )}> INT46 type = VECT_init
或 RTC:RTC_C :{*(.int31 )}> INT31类型= VECT_INIT
从数据表中的中断矢量计算值很简单。
我希望它能帮助别人、因为我在这些问题的开始时遇到了问题。
此致、
Juan Antonio