This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:在未指定断点时在 SW 断点处持续中断

Guru**** 2561790 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/710599/ccs-msp430fr5969-continually-breaking-at-sw-breakpoint-when-no-breakpoints-specified

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

器件:MSP430FR5969

编译器:TI v18.1.0.LTS

CCS 版本:  版本:8.1.0.00011  

症状:调试在初始化后停止 并停止执行、停止点看起来是随机的;在同事的计算机上、停止在 if 语句上、在我的计算机上、它在_ bis_SR_register (LPM0_Bits + GIE)处停止; 显示与到达断点相关的相同行为。

未设置断点、我已刷写、刷新、重新启动 CCS、重新启动计算机、 对编程器和目标执行下电上电、禁用所有断点、跳过所有断点。 在不进行调试的情况下刷写目标似乎可以正常工作。


我无法发布我正在使用的源代码、但我可以在初始化后在"虚拟断点"上提供寄存器的状态

在进入 main()时:

e2e.ti.com/.../msp430_5F00_all_5F00_registers_5F00_main.txt

 

幻象断点

e2e.ti.com/.../msp430_5F00_all_5F00_registers_5F00_phantom_5F00_breakpoint.txt

 

 


我不希望这是足够的信息、我将根据要求提供我可以提供的信息。

Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种行为似乎只存在于我们的一个目标上、而不存在于另一个目标上。 此装置的 launchpad 似乎也正在正常运行。 所有电压电平似乎都是标称值、没有异常瞬变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    假设工作目标和非工作目标之间的调试环境相同(运行相同的代码、相同的 CCS 版本、相同的目标配置、禁用两个目标的看门狗)、则可能存在一些硬件配置问题。 我将把这个主题移至 MSP 论坛。 那里的专家将会对硬件有更多的了解、并可以提供更多的帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该线程在该线程 e2e.ti.com/.../710636下工作

    因此、我将关闭该线程。

    谢谢、
    是的