工具/软件:Code Composer Studio
器件:MSP430FR5969
编译器:TI v18.1.0.LTS
CCS 版本: 版本:8.1.0.00011
症状:调试在初始化后停止 并停止执行、停止点看起来是随机的;在同事的计算机上、停止在 if 语句上、在我的计算机上、它在_ bis_SR_register (LPM0_Bits + GIE)处停止; 显示与到达断点相关的相同行为。
未设置断点、我已刷写、刷新、重新启动 CCS、重新启动计算机、 对编程器和目标执行下电上电、禁用所有断点、跳过所有断点。 在不进行调试的情况下刷写目标似乎可以正常工作。
我无法发布我正在使用的源代码、但我可以在初始化后在"虚拟断点"上提供寄存器的状态
在进入 main()时:
e2e.ti.com/.../msp430_5F00_all_5F00_registers_5F00_main.txt
幻象断点
e2e.ti.com/.../msp430_5F00_all_5F00_registers_5F00_phantom_5F00_breakpoint.txt
我不希望这是足够的信息、我将根据要求提供我可以提供的信息。
Quinn