请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-FET430UIF 主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
我正在尝试通过 IAR Workbench 版本4.21和 MSP-430 USB 调试接口(MSP-FET430UIF)进行调试。 我使用的是 Windows 10 64位计算机。当我尝试使用调试器连接到模块时、看不到 COM 端口。与此类似、
我可以在器件管理器中看到器件名称 MSP-FET430UIF CDC (COM 11)。
当我尝试将文件下载到模块时、我可以看到电源 LED 亮起、模式 LED 闪烁一次或两次。 您能不能为我提供调试器通过 IAR 连接模块所需的 Windows 10驱动程序。 还可以告诉我要执行的更改步骤。 我只能找到用于 Windows 7 64位的驱动程序,但这不起作用。您能通过调试器帮助将模块与机器连接。
此致、
Gopal