This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:在 IAR 4.21中未检测到器件作为有效 COM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/691466/msp-fet430uif-device-not-detected-in-iar-4-21-as-valid-com

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!

我正在尝试通过 IAR Workbench 版本4.21和 MSP-430 USB 调试接口(MSP-FET430UIF)进行调试。 我使用的是 Windows 10 64位计算机。当我尝试使用调试器连接到模块时、看不到 COM 端口。与此类似、

我可以在器件管理器中看到器件名称 MSP-FET430UIF CDC (COM 11)。

当我尝试将文件下载到模块时、我可以看到电源 LED 亮起、模式 LED 闪烁一次或两次。 您能不能为我提供调试器通过 IAR 连接模块所需的 Windows 10驱动程序。 还可以告诉我要执行的更改步骤。 我只能找到用于 Windows 7 64位的驱动程序,但这不起作用。您能通过调试器帮助将模块与机器连接。

此致、

Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此相关文章 :e2e.ti.com/.../614826
    较旧的 IAR 版本(v6.40.1或更早版本)不支持较新的 MSP-FET 工具。

    请考虑使用较新版本的 CCS 或 IAR。

    此致、
    Andre