This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:SD24采样结果

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/708368/msp430f6779-sd24-sample-result

器件型号:MSP430F6779

大家好

我们向 SD24 ADC 引脚输入电压0.455V、并设置内部基准1.2V、我们预计 ADC 值应为0.455*(2^24-1)/1.2=6361360

但是、我们尝试多次读取 ADC 结果、结果与以下结果有很大差异、您认为是否有任何可能的原因?

6813306         6791826             6596934

6926496         6953734.             6166032

7956268         7248024             6384816

7532230         7626950             6673594.

8247180         8416324             7396284

7175816         7252200             6155190

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    您使用的是什么模式? 二进制补码还是偏移二进制? 您使用什么对齐方式? 左侧还是右侧? 我建议您通读 MSP430x5xx/x6xx 用户指南中的 SD24_B 部分、特别是表29-3。 这应该会有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用