请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6779 大家好
我们向 SD24 ADC 引脚输入电压0.455V、并设置内部基准1.2V、我们预计 ADC 值应为0.455*(2^24-1)/1.2=6361360
但是、我们尝试多次读取 ADC 结果、结果与以下结果有很大差异、您认为是否有任何可能的原因?
6813306 6791826 6596934
6926496 6953734. 6166032
7956268 7248024 6384816
7532230 7626950 6673594.
8247180 8416324 7396284
7175816 7252200 6155190