This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP430F149IPMR 上 S 和 N 顶部标记版本之间的差异

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687879/msp430f149-difference-between-s-and-n-top-marking-version-on-msp430f149ipmr

器件型号:MSP430F149

您好!

我们使用 MSP430F149IPMR 的时间很长。  最近、我们在具有"S"顶部标记的新批次中看到了故障。  之前的批次有"N"个顶部标记、未显示任何问题。 S 和 N 版本之间的区别是什么。 请找到所附的"S"版器件图片。

请将查询视为超级紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅此器件的勘误表、了解修订版本之间可能发生的变化: www.ti.com/.../slaz140

    但是、这两个修订版之间似乎没有任何变化会导致问题。 因此、修订版本的差异可能只是所使用的晶圆制造厂的变化。 因此、不同的修订版本不应成为您所看到问题的原因。 您能否描述一下您在新批次中发现的故障、以及测试每个 IC 版本的电路板之间的任何潜在差异?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将其标记为已回答。 如果很快没有响应、此线程将因不活动而关闭。

    此致、
    Nathan