This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5328:VCC=2.5V 时的施密特触发输入

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707287/msp430f5328-schmitt-trigger-inputs-when-vcc-2-5v

器件型号:MSP430F5328

当 VCC=2.5V 时、施密特触发输入

您好!
我的客户计划在 VCC=2.5V 时使用 MSP430F5328IRGC。
当 VCC=2.5V 时,施密特触发输入的电气特性如何?

在 VCC=1.8V 或3V 的情况下、我们对此非常了解。

此致、
松崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 Vcc = 2.5V 的测试条件下、我们不会指定电气特性、但您可以预期这些特性在 Vcc = 1.8V 和 Vcc = 3V 时处于指定值之间的中间范围内

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Britta。
    我希望他们能够进行管理。

    此致、
    松崎武