Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528
你好!
我想知道为什么我的 MSP430F5528在连接 VBUS (5V)的情况下工作、将 USB_USE_INTERNAL_3V3LDO 设置为 false、将 USB_SUPPING_self_powered 设置为0xC0、并将 DVCC 保持断开状态?
提前感谢!
此致、
Thibult
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528
你好!
我想知道为什么我的 MSP430F5528在连接 VBUS (5V)的情况下工作、将 USB_USE_INTERNAL_3V3LDO 设置为 false、将 USB_SUPPING_self_powered 设置为0xC0、并将 DVCC 保持断开状态?
提前感谢!
此致、
Thibult
[引用用户="Dennis Lehman"]
Thibult、您好!
是否确定要通过 LDOKEYPID 寄存器解锁 PUCTL 寄存器?
您能否测量 LDO 输出引脚上的任何电压?
MSP430F5528上是否有任何引脚 直接或通过电阻器连接到任何其他电压域(+VBUS)?
[/报价]
尊敬的 Dennis Lehman:
-是、以下代码用于禁用 LDO: USBPWRCTL = SLDOEN + USBDETEN;(在 USB.c 中)
-我测量输出 VUSB 的0V 电压、并将 VCORE 测量为1、9V。
-是的、我在移除跳线 JP2的情况下使用 TDC1000-TDC7200EVM、请参阅以下原理图: 
提前感谢!
此致、
Thibult
我想 Dennis 的目的是、如果对其他一些 引脚施加电压、您可能会通过连接到 Vcc 的这些引脚上的保护二极管为器件供电。 刷写新固件时、我一度忘记打开 Vcc 的电源、但刷写仍然成功。 /Reset 上的正电压通过该引脚上的二极管传递到 Vcc、电容器已充电、 并且闪烁 没有问题。 不推荐,但它能正常工作。 请参阅 YouTube 上的 EEVBLOG 视频#831。