This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:为什么 MSP430在内部 LDO 关闭时正常工作?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/707160/msp430f5528-why-is-msp430-working-when-internal-ldo-is-off

器件型号:MSP430F5528

你好!

我想知道为什么我的 MSP430F5528在连接 VBUS (5V)的情况下工作、将 USB_USE_INTERNAL_3V3LDO 设置为 false、将 USB_SUPPING_self_powered 设置为0xC0、并将 DVCC 保持断开状态?

提前感谢!

此致、
Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibult、您好!

    是否确定要通过 LDOKEYPID 寄存器解锁 PUCTL 寄存器?

    您能否测量 LDO 输出引脚上的任何电压?

    MSP430F5528上是否有任何引脚直接或通过电阻器连接到任何其他电压域(+VBUS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Dennis Lehman"]

    Thibult、您好!

    是否确定要通过 LDOKEYPID 寄存器解锁 PUCTL 寄存器?

    您能否测量 LDO 输出引脚上的任何电压?

    MSP430F5528上是否有任何引脚 直接或通过电阻器连接到任何其他电压域(+VBUS)?

    [/报价]

    尊敬的  

    -是、以下代码用于禁用 LDO: USBPWRCTL =  SLDOEN + USBDETEN;(在 USB.c 中)

    -我测量输出 VUSB 的0V 电压、并将 VCORE 测量为1、9V。  

    -是的、我在移除跳线 JP2的情况下使用 TDC1000-TDC7200EVM、请参阅以下原理图:

    提前感谢!

    此致、
    Thibult

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 Dennis 的目的是、如果对其他一些 引脚施加电压、您可能会通过连接到 Vcc 的这些引脚上的保护二极管为器件供电。  刷写新固件时、我一度忘记打开 Vcc 的电源、但刷写仍然成功。  /Reset 上的正电压通过该引脚上的二极管传递到 Vcc、电容器已充电、 并且闪烁 没有问题。   不推荐,但它能正常工作。  请参阅 YouTube 上的 EEVBLOG 视频#831。