请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
-
由于电压故障、VCCINT 上无电压输出、部件在功能测试中失败。
-
发现 VCCINT_FAULT 信号对地短路、测量值为1.4 Ω 和2.7 Ω(对于这2个故障组件)。 良好的电路板测量值为22K Ω
-
隔离后发现 U19 (MSP432P401RIPZR)导致短路。
-
测量元件本身、发现引脚72和88短接(1.4欧姆和2.7欧姆)。 良好的部件测量值为5Mohm。
由于故障发生在 NPI 阶段、因此请求将此组件发送给 FA。
故障率:2/320 (0.6%)、DC =1723、
CPN:XILG-30-00017