This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R:

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704490/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

  1. 由于电压故障、VCCINT 上无电压输出、部件在功能测试中失败。

  2. 发现 VCCINT_FAULT 信号对地短路、测量值为1.4 Ω 和2.7 Ω(对于这2个故障组件)。 良好的电路板测量值为22K Ω

  3. 隔离后发现 U19 (MSP432P401RIPZR)导致短路。

  4. 测量元件本身、发现引脚72和88短接(1.4欧姆和2.7欧姆)。 良好的部件测量值为5Mohm。

由于故障发生在 NPI 阶段、因此请求将此组件发送给 FA。

故障率:2/320 (0.6%)、DC =1723、

CPN:XILG-30-00017

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Komathi、

    请与您的 FAE 联系以提交器件以供 FA 使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Komathi、

    请确认器件是否已提交 FA、我们可以关闭该主题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在挂起 Mouser。 他们正在处理我的请求。