This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:工作电压为2.0V

Guru**** 2928490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/706490/msp430fr2000-operation-at-2-0v

器件型号:MSP430FR2000

客户希望设计低功耗器件、理想情况下为1.8V、但他们似乎希望确认强制其达到2V 的限制:

1、DCO 技术规格仅限于3.0V、因此需要在设计中使用外部晶振。

2、SVS 最高上电电平为1.99V、所以客户需要将设计设计为2.1V +/- 5%、或者是否有其他需要考虑的因素?

3、最大工作速度在2V 时为16MHz 数据表中没有其他说明、但需要确认。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    这是一种误解。 DCO 的指定值在3V 时进行测试、但 DCO 可以在整个指定的工作电压范围内工作。 与电源电压相关、无需使用晶体。
    2.正确。 器件在上电时的最坏情况可能仅在1.99V 时释放。 因此、如果电源电压在电源电压斜升时保持低于、则可能无法从复位中释放。
    3.可以、但需要考虑所需的等待周期。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    DCO 和 FLL 在整个电压范围内的规格是多少? 表5-4仅参考3.0V、客户需要查看其他电压电平下的频率容差。

    此致、

    劳伦斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、
    表5-4有点令人困惑。 必须牢记 FLL 的原理。 FLL 根据基准频率将 DCO/FLL 频率与设定的目标频率进行比较。 从长远来看、FLL 频率主要取决于所选基准频率的精度。 由于 FLL 会根据此结果相应地调整 DCO 频率、因此基本上没有关系、只要漂移不快于 FLL 的调节、DCO 在温度或电源电压范围内漂移的大小就不相关、 或未达到所用 DCO 范围的限值。
    这意味着、尽管测试条件为3V、但这些值也适用于其他工作电压。

    此致
    Peter