请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2000 客户希望设计低功耗器件、理想情况下为1.8V、但他们似乎希望确认强制其达到2V 的限制:
1、DCO 技术规格仅限于3.0V、因此需要在设计中使用外部晶振。
2、SVS 最高上电电平为1.99V、所以客户需要将设计设计为2.1V +/- 5%、或者是否有其他需要考虑的因素?
3、最大工作速度在2V 时为16MHz 数据表中没有其他说明、但需要确认。
此致、
劳伦斯