This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2202:使用 Energia 对 MSP430G2202进行编程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2202, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/688898/msp430g2202-programming-a-msp430g2202-with-energia

器件型号:MSP430G2202
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!

根据我要回复的主题、TI 员工告诉社区、为了编译到 MSP430G2202芯片、我们应该从2231复制配置文件并对其进行微调、以便使其显示在 Energia 中。 但是、这不起作用、因为 G2202芯片内部没有 ADC、并且 Energia 的编码方式使如果不存在 ADC、整个 Energia 构建将崩溃。

/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:在函数"类比频率"中:
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:109:3:错误:未声明'analog_div'(此函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:109:3:注意:每个未声明的标识符只报告一次、用于显示的每个函数
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:120:2:错误:未声明"analog_period"(首次在此函数中使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:在函数"类比分辨率"中:
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:126:2:错误:'analog_res'未声明(在这个函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:在函数'analogWrite'中:
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:142:28:错误:未声明'analog_res'(在该函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:172:43:错误:未声明'analog_period'(在这个函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:175:60:错误:'analog_div'未声明(在这个函数中首次使用)

实际上、在一些#ifdefs 内声明 analog_div、但在没有可用 ADC 时不考虑这种情况。 因此、TI 代表提出的解决方案无效。 在没有 ADC 的器件中使用 Energia 的解决方案是什么? 是否可以调整 Energia、以便在没有 ADC 或其他任何东西时调用 analogRead 不会产生任何作用?

此致、

Romain。