Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2202, ENERGIA
主题中讨论的其他器件: Energia
您好!
根据我要回复的主题、TI 员工告诉社区、为了编译到 MSP430G2202芯片、我们应该从2231复制配置文件并对其进行微调、以便使其显示在 Energia 中。 但是、这不起作用、因为 G2202芯片内部没有 ADC、并且 Energia 的编码方式使如果不存在 ADC、整个 Energia 构建将崩溃。
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:在函数"类比频率"中:
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:109:3:错误:未声明'analog_div'(此函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:109:3:注意:每个未声明的标识符只报告一次、用于显示的每个函数
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:120:2:错误:未声明"analog_period"(首次在此函数中使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:在函数"类比分辨率"中:
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:126:2:错误:'analog_res'未声明(在这个函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:在函数'analogWrite'中:
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:142:28:错误:未声明'analog_res'(在该函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:172:43:错误:未声明'analog_period'(在这个函数中首次使用)
/home/microjoe/.energia15/packages/energia/hardware/msp430/1.0.3/cores/msp430/wiring_analogue.c:175:60:错误:'analog_div'未声明(在这个函数中首次使用)
实际上、在一些#ifdefs 内声明 analog_div、但在没有可用 ADC 时不考虑这种情况。 因此、TI 代表提出的解决方案无效。 在没有 ADC 的器件中使用 Energia 的解决方案是什么? 是否可以调整 Energia、以便在没有 ADC 或其他任何东西时调用 analogRead 不会产生任何作用?
此致、
Romain。