请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2617 主题中讨论的其他器件: MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我已经根据 MSP430F2617参考设计设计设计和制造了一个电路、但我担心编程电路过简。 在图中所示的最底部、您可以看到我直接连接了 TCK、TMD、TDI 和 TDO。 我正在使用新的 MSP-FET 对电路板进行编程、并在 Code Composer Studio 中获得"未知器件"错误。
首先、我认为我的初始错误是引脚1 (TDO)上没有上拉电阻、我是否正确地说这会完全阻止功能?
其次、我将引脚8保持未连接状态、根据 编程电路上的 TI 参考页面、该引脚应连接到 MSP430上名为'TEST/SBWTCK'的引脚、而我使用的内核上似乎不存在该引脚、因此该引脚应连接到什么?
第三、没有连接引脚7 (TCK)和引脚8 (TEST/VPP)的电阻器、这是否也会妨碍功能?
希望我已经解决了我的错误、但是如果有人能够找出更多问题、我会非常感激-我在水中死亡、直到我能够找出电路板不响应的根本原因。
非常感谢、
路易