This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2617:MSP430F2617编程电路-'未知器件#39;无 SBWTCK 引脚

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2617, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/687927/ccs-msp430f2617-msp430f2617-programming-circuit---unknown-device-and-no-sbwtck-pin

器件型号:MSP430F2617
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我已经根据 MSP430F2617参考设计设计设计和制造了一个电路、但我担心编程电路过简。 在图中所示的最底部、您可以看到我直接连接了 TCK、TMD、TDI 和 TDO。 我正在使用新的 MSP-FET 对电路板进行编程、并在 Code Composer Studio 中获得"未知器件"错误。

首先、我认为我的初始错误是引脚1 (TDO)上没有上拉电阻、我是否正确地说这会完全阻止功能?

其次、我将引脚8保持未连接状态、根据 编程电路上的 TI 参考页面、该引脚应连接到 MSP430上名为'TEST/SBWTCK'的引脚、而我使用的内核上似乎不存在该引脚、因此该引脚应连接到什么?

第三、没有连接引脚7 (TCK)和引脚8 (TEST/VPP)的电阻器、这是否也会妨碍功能?

希望我已经解决了我的错误、但是如果有人能够找出更多问题、我会非常感激-我在水中死亡、直到我能够找出电路板不响应的根本原因。

非常感谢、

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    首先、是的、您需要 TDO 上的上拉电阻器与该引脚进行通信才能正常工作。

    对于接下来的2个点、它们是相关的。 这些引脚确实需要像您参考的页面上所示的那样使用一个电阻器进行连接、并且它们需要被连接在 MSP430一侧至 TCK 引脚(请参阅数据表以了解您封装类型的相应引脚编号)。

    其他所有内容乍一看都很好、但请确保您已按照参考的页面和器件数据表进行操作。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 因此上拉电阻器用于"Spy-Bi-Wire"编程、但该电路是否足以进行网页上提到的标准"4-Wire JTAG"编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Louis、

    只要 RST 引脚也正确连接、它就应该是。

    此致、
    Nathan