This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:外部电源电压

Guru**** 2519520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705301/msp-exp430fr6989-external-supply-voltage

器件型号:MSP-EXP430FR6989
主题中讨论的其他器件:TLV700

我想使用采用5VDC 引脚连接器的典型电池组为该板供电、而不是始终连接到 PC。

绝对电源电压限制是多少、而不会降低/损坏此板?  我想知道我是否可以简单地使用4 (4)个串联的1.5VDC 碱性电池(6.25DDC)为该板供电。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kwang

    恐怕不建议这样做。 由于 LDO (TLV700)的最大输入电压为5.5V。您可以在3.3V 直流引脚连接器上使用两节1.5V 直流碱性电池。

    此致
    Gary