Other Parts Discussed in Thread: TLV700
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR6989 主题中讨论的其他器件:TLV700
我想使用采用5VDC 引脚连接器的典型电池组为该板供电、而不是始终连接到 PC。
绝对电源电压限制是多少、而不会降低/损坏此板? 我想知道我是否可以简单地使用4 (4)个串联的1.5VDC 碱性电池(6.25DDC)为该板供电。
谢谢、