Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430I2041尊敬的 专家:
我将 Msp430i2041用于我的项目-功率计。 电源不稳定、当 I 切换负载(开/关)时、电源受到影响、它可能会在大约500ns 内低于1V。 MSP430i2041已重新开发。 我想知道如何禁用掉电复位、或者解决这种情况的另一种方法。
谢谢!
此致、
还不如阮。