This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何禁用掉电复位 MSP430i2041?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/705102/how-to-disable-brown-out-reset-msp430i2041

主题中讨论的其他器件:MSP430I2041

尊敬的 专家:

我将 Msp430i2041用于我的项目-功率计。 电源不稳定、当 I 切换负载(开/关)时、电源受到影响、它可能会在大约500ns 内低于1V。 MSP430i2041已重新开发。 我想知道如何禁用掉电复位、或者解决这种情况的另一种方法。

谢谢!

此致、

还不如阮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hoang:
    很抱歉、BOR 的性质是它一直有效、并在超出规格的条件下保护器件不受运行影响、例如在您的情况下欠压。 这符合您的利益、因为在指定范围之外运行器件可能会导致各种故障。

    为了解决您的问题、您需要对设计进行修改、以确保电压不会下降、例如通过更好地缓冲电源电压、例如使用更大的电源电容器或其他滤波组件。
    如果您可以提供有关您的设计的更多信息、我们可能会就这些方面提出建议。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    非常感谢您的帮助!
    我已经通过在继电器输出中使用大电容器来解决它、但我想知道它是否可以通过固件进行修复。 我认为这是不可能的。
    再次感谢您!
    此致、
    还不如阮。