主题中讨论的其他器件: MSP430F1611、 UNIFLASH、 MSP-Flaser
各位专家:
在该查询中寻求您的帮助:
我们的 MSP-FET (闪存仿真工具)有问题。 在尝试对器件进行编程时、我们始终会遇到与器件无法初始化相同的错误。 我们尝试在另一台计算机上使用备用设备,但收到了相同的错误信息。 因此、我们假设这是 MSP-FET 驱动程序的问题、可能是由于 Windows 更新造成的、但我们不确定。
精确的错误消息是:"Error initializing emulator: Interface Communication error"。 我们检查了器件管理器、MSP-FET 显示正确、并且没有错误指示。
是否有办法检查用于 MSP-FET 的驱动器是否正常工作?
目标器件:MSP430F1611。
以下是 Windows 版本:
版本 Windows 10 Pro
版本21H2
Installiert AM 25.07.2022
Betriebssystembuild 19044.2251
Leistung Windows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.