主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6989
尊敬的先生:
我刚刚购买了 EVM430-FR6989评估套件、并尝试开始演示、
我的问题是液晶屏显示两个数字,第二个数字(向下一个)显示方向上的匝数,而顺时针增加逆时针减去,
我是否可以问第二个数字代表什么?
谢谢
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
我刚刚购买了 EVM430-FR6989评估套件、并尝试开始演示、
我的问题是液晶屏显示两个数字,第二个数字(向下一个)显示方向上的匝数,而顺时针增加逆时针减去,
我是否可以问第二个数字代表什么?
谢谢
Jeff
[引用用户="Gary GAO">请参阅 :www.ti.com/.../slau611.pdf 第14页
此演示不支持3LC 传感器。 必须使用3LC 传感器。 该器件具有两个 AFE、可用于进行校准、且不会影响测量。但该器件支持3LC 传感器解决方案、您应自行编写代码。
有关详细信息、请参阅此文档: www.ti.com/.../slaa639.pdf
按照我们为器件提供 ESI GUI 的方式、您可以参阅 www.ti.com/.../flowesi-gui
您好、Gary、
1)
在 slau611 P14中。 我找不到任何关键字表明它支持3LC
2) 2)我为3LC 下载的程序来自
这是用于2 LC 的示例
如右上角的图片所示,演示板似乎也支持3LC,请帮助查看并感谢~
Jeff