This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-LC-WATERMTR:EVM430-FR6989评估套件操作

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6989
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680338/tidm-lc-watermtr-evm430-fr6989-evaluation-kit-operation

器件型号:TIDM-LC-WATERMTR
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6989

尊敬的先生:

我刚刚购买了 EVM430-FR6989评估套件、并尝试开始演示、

我的问题是液晶屏显示两个数字,第二个数字(向下一个)显示方向上的匝数,而顺时针增加逆时针减去,

我是否可以问第二个数字代表什么?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    您正在运行的是哪种演示?我们有四个 LCD 演示(三个是寄存器级别,一个是驱动程序库级别)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff

    您是否解决了该问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gary GAO]您好、Jeff
    您正在运行的是哪种演示?我们有四个 LCD 演示(三个是寄存器级别,一个是驱动程序库级别)

    [/报价]

    您好、Gary、我正在运行 LC 传感器1 ~

    谢谢

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    这两个数字表示匝数。 上部传感器由红外传感器结果检测、下部传感器由 LC 传感器结果检测。红外传感器用于判断 LC 传感器是否获得旋转的写入次数。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    A)
    谢谢,但当我的电路板上的电机转动时,只会出现1个数字(较低的 LC 1)并改变。 电路板如何从电机板检测红外传感器?

    b)另一个问题、CAM 我如何将 EVM430-FR6989演示板用于3LC 程序>?
    当我运行3 LC 程序时、它将不起作用。 谢谢

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    请参阅 :www.ti.com/.../slau611.pdf 第14页
    此演示不支持3LC 传感器。 必须使用3LC 传感器。 该器件具有两个 AFE、可用于进行校准、且不会影响测量。但该器件支持3LC 传感器解决方案、您应自行编写代码。
    有关详细信息、请参阅此文档: www.ti.com/.../slaa639.pdf
    按照我们为器件提供 ESI GUI 的方式、您可以参阅 www.ti.com/.../flowesi-gui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gary GAO">请参阅 :www.ti.com/.../slau611.pdf 第14页
    此演示不支持3LC 传感器。 必须使用3LC 传感器。 该器件具有两个 AFE、可用于进行校准、且不会影响测量。但该器件支持3LC 传感器解决方案、您应自行编写代码。
    有关详细信息、请参阅此文档: www.ti.com/.../slaa639.pdf
    按照我们为器件提供 ESI GUI 的方式、您可以参阅 www.ti.com/.../flowesi-gui

    您好、Gary、

    1)

    在 slau611 P14中。  我找不到任何关键字表明它支持3LC

    2) 2)我为3LC 下载的程序来自

    采用 ESI 软件、适用于三个 LC 传感器的水表参考设计

    这是用于2 LC 的示例

    如右上角的图片所示,演示板似乎也支持3LC,请帮助查看并感谢~

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    (1) slau611 P14表12旨在向您展示电路板如何从电机板检测红外传感器。
    (2) 3LC 和2LC 解决方案使用相同的主板和电机板。 主要区别在于 LC 传感器和软件的数量。 如果要使用3lc 传感器、应将3lc 传感器演示下载到板上。 演示位于以下链接中:
    www.ti.com/.../doclitexportcontrol.tsp
    您应该安装它、源代码位于安装路径中。
    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    感谢您的回复、我已经实施并下载了3LC、但程序在特定点处于循环状态、我该如何解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff
    您是否正确设置了 LC 传感器? 您可以尝试减小 LC 传感器和磁盘之间的间隙。 您应该使磁盘旋转越多以完成配置。
    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我让两个传感器正常工作、但没有三个传感器(当时我保持三个传感器)。
    我可以询问系统的工作频率吗?

    我找不到它@slaa639.pdf

    谢谢~

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您想知道什么频率? MCLK 频率、ESI 模块频率还是 ESI 模块的扫描速率?