This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:超声波水表参考设计-从 TDC7200读取0值

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC1000, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722202/msp430fr6989-ultrasonic-water-meter-reference-design---reading-values-of-0-from-tdc7200

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:TDC7200TDC1000MSP430FR6047

我们使用的是 TI 水表参考设计(TIDU965A)。

遗憾的是、我们没有获得任何有效数据。 执行测量后、我们仅从 TDC7200器件中的寄存器中获取零。

是否有人对此有共同的原因?  我们使用的是 TI 参考代码。 随附 PC GUI 的屏幕截图。   请忽略数据读数、因为这是我们以 ASCII 格式转储串行数据的结果。 寄存器读取应该有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    感谢您使用 MSP430器件。 我将检查并指派我们的专家来帮助您解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    我已经完成了此 TI 设计。 有关测试的一些问题。
    1.您使用哪种板进行测试? 您是否使用此 TI 设计的设计文件制造电路板? 还是只使用 TI EVM 板进行测试?
    2.您是否检查了所有硬件连接以确认每个部件之间的板载连接没有问题?
    3.您是否按照7.1测试设置来测量设计指南(www.ti.com/.../tidu965a.pdf) 的测试精度?
    4.我建议示波器测试引脚上的 START 和 STOP 脉冲、VCOM 以及电路板 J7上 TDC1000中比较器的内部输入。 这将确保 TDC1000模拟前端正常工作。

    期待您的反馈、以便进一步分析您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用自己的电路板、使用 TI 设计文件。  如果有 TI 电路板可供购买、请告诉我、因为我们对此非常感兴趣。

    2.我们目前正在通过重新检查信号来验证设计。  

    3.我们已经完成了7.1中的步骤,但没有得到有效的数据。 可能存在硬件问题、我们希望获得有关跟踪硬件问题的帮助。

    4.我们将尝试对您今天稍后提到的信号进行范围界定。 您能否提供我们应该看到的内容的参考、因为我在设计指南中没有看到它? 我们需要什么频率/阻抗范围来验证比较器信号?

    非常感谢您的再次光临。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    请查找我的意见:

    我们使用自己的电路板、使用 TI 设计文件。  如果有 TI 电路板可供购买、请告诉我、因为我们对此非常感兴趣。

    [Wei]您是否使用 TI 设计文件制造了您的电路板? TI store 上不提供该板。

    但是、如果您正在寻找 或设计超声波水流量测量解决 方案、我建议您查看新一代超声波感应和测量 SoC MSP430FR6047、该 SoC 是针对水表和热量计进行优化的功能强大、高度集成的微控制器(MCU)。 您可以在 TI store 订购用于测试的参考板: MSP430FR6047超声波传感评估模块

    还有两种 TI 参考设计可让您的设计受益:

    2.我们目前正在通过重新检查信号来验证设计。

    [Wei]请告诉我您的检查结果。 我们首先应确保硬件没有问题。

    3.我们已经完成了7.1中的步骤,但没有得到有效的数据。 可能存在硬件问题、我们希望获得有关跟踪硬件问题的帮助。

    4.我们将尝试对您今天稍后提到的信号进行范围界定。 您能否提供我们应该看到的内容的参考、因为我在设计指南中没有看到它? 我们需要什么频率/阻抗范围来验证比较器信号?

    [WEI]我建议您对信号进行示波、以确保 TDC7200和 TDC1000正常工作。 您可以在三个器件(MSP430、TDC7200、TDC1000)之间测试图1中显示的信号、尤其是触发/启动/停止信号。 现在没有任何特定频率、只需确认信号工作。 有关一些详细信息、请参阅设计指南的第2.2节

    请告诉我您的检查结果。 我建议您如评论中所述评估 MSP430FR6047。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    是否有测试结果?