This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5131:将程序下载到 MCU 时出现问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684315/msp430f5131-problem-with-downloading-the-program-to-the-mcu

器件型号:MSP430F5131
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好,

当我尝试将程序下载到 MCU (通过单击“调试和下载”按钮)后,我收到错误:  

我认为我已将 MSP-FET 仿真器正确连接到 MSP430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请描述您的硬件设置吗? 您使用的是目标板还是您自己的定制板? 您是否正在使用 JTAG、SBW 等?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我使用的是我们设计的定制板。

    我还使用 SBW 连接到 MSP FET。

    我已经确保 MSP430获得所需的电压(高于1.8V)-因此 MSP-FET 应该找到目标器件。

    电路板的一些背景:

    该板用于 GPS 用途,可根据不同情况提供良好脉冲(1Hz 脉冲)和不良脉冲(0.5Hz 脉冲)。

    我尝试通过 code composer 和 IAR Embedded 下载代码(遇到相同的错误).e2e.ti.com/.../6014.updated-electrical-drawing.pdf

    我附上了电路板的电气原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查项目属性以确保项目设置为正确的器件(MSP430F5131)?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以前设计定制板的工程师已经不再在这里了-它以前完全按照他设计的方式正常工作、我只是尝试下载我在 MSP430中编写的程序、并反复遇到同样的错误...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在属性中可能选择了不正确的器件、这会导致您看到的错误。 请检查是否存在这种情况。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 MSP 的完整器件型号是 MSP430F5131IDAR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看您的原理图、您似乎没有为 MSP430F5xx 器件正确设置 SBW。 请参阅以下页面以获取指导、并确保您使用的器件使用正确的连接。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Omer、

    尝试配置您的项目。
    对于 IAR、您必须进行检查

    1. Options>> General Options>> Target>> Select Device - MSP430F5131
    2.选项>>调试器>>设置>>驱动程序- FET 调试器
    3.选项>>FET 调试器>>设置>>调试协议-自动选择(或手动选择- Spy-Bi-Wire)

    选择后、尝试"全部重建"。 如果没有错误、程序应该被下载到 MSP430。

    此致、
    Harish KS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我的选项已按这种方式配置...

    重建所有内容后、我没有遇到任何错误...它仍然反复弹出该错误...

    问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这似乎是 JTAG 硬件设置的问题。 请参阅以下链接、以确保您已为 SBW 正确设置了内容: processors.wiki.ti.com/.../JTAG_(MSP430)

    此致、
    Nathan