请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5131 主题中讨论的其他器件:MSP-FET、
您好,
当我尝试将程序下载到 MCU (通过单击“调试和下载”按钮)后,我收到错误:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
当我尝试将程序下载到 MCU (通过单击“调试和下载”按钮)后,我收到错误:
您好,
我使用的是我们设计的定制板。
我还使用 SBW 连接到 MSP FET。
我已经确保 MSP430获得所需的电压(高于1.8V)-因此 MSP-FET 应该找到目标器件。
电路板的一些背景:
该板用于 GPS 用途,可根据不同情况提供良好脉冲(1Hz 脉冲)和不良脉冲(0.5Hz 脉冲)。
我尝试通过 code composer 和 IAR Embedded 下载代码(遇到相同的错误).e2e.ti.com/.../6014.updated-electrical-drawing.pdf
我附上了电路板的电气原理图。