This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:MCU 在启动时挂起

Guru**** 2391995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720087/msp430f5310-mcu-hangs-up-at-start-up

器件型号:MSP430F5310

您好!

OUT 产品连接到12V 主电源、该电源通过线性稳压器(TLV70133)降压。

通过一个连接器连接到主电源。 我们有报告说、产品在加电时、有时甚至在主电源加电后也会发生故障。

为了重现我们在实验部分测试中尝试的行为。  我们对主连接器进行了几次不完美的连接(拆除并震颤插件)、在某些情况下、尽管连接器已完全插入、器件仍无法通电。

在电压分析后、我们可以看到器件在特定的电压波形之后没有上电、因此我们得出结论、电源管理中存在问题。

为了便于测试、我们删除了大部分代码、它仅保留了电源管理、看门狗 和心跳 LED (时钟保持默认值)。

在示波器的屏幕截图上、您可以看到通道1–检测信号和通道2上的 Vdd 电源。

由于我们使用主连接器进行的连接不理想、因此会出现3次电压突降。 电压稳定后、CPU 未运行。

我们观察到、它只能在完全断电的情况下加电。 RST 线路不工作、它不会复位微控制器。

对于 PMM、我们尝试将电压内核设置为不同的电平(0-3)、但结果保持不变。  

此时、我们不知道如何解决这个问题。

P.S. 我们已针对勘误表 PMM17、 SYS14应用了补丁、之后我们关闭了 LDO。

任何帮助都是非常欢迎的

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    屏幕截图未正确连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开始了。

    很抱歉、我忘记了它、我的坏情况。

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经尝试了以下测试:
    •Step1–添加高频抑制器(100-1000pF):LDO 的输入和输出均为330pF–无改进
    •步骤2–在 LDO 的 Cout 和 MCU 的 CVcc 之间添加小型铁氧体-无改进
    •步骤3–在 LDO 的输入端添加2.2 Ω 电阻(RIN=2.2 Ω、CIN=220uF + 100nF + 330pF)-无改进
    •步骤4–将2.2 Ω 串联输入替换为100 Ω(RIN=100、CIN=220uF)-无改进
    •步骤5–将0.51 Ω 串联导通电阻输出替换为100 Ω(Rout=100、Cout =3*10uF + 3*100nF + 330pF)–无改进
    •步骤6–添加100uF 输出电容(Rout = 100欧姆、Cout = 100uF + 3*10uF + 330pF + 3*100nF)-无改进
    •步骤7–将100uF 输出电容替换为1000uF (Rout = 100 Ω、Cout = 1000uF + 3*10uF + 330pF + 3*100nF)-无改进

    在所有这些滤波器之后、我们仍然存在问题。 我们可以看到,在步骤6和7中,这种现象更难重现,但仍然存在。
    是否有任何关于我们应该尝试什么的进一步建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    感谢您对问题的详细描述。
    我有几个后续问题可以帮助我们进一步找出根本原因:
    1) 1)您将问题描述为启动时挂起。 这是否意味着电压突降仅在电源启动期间出现、或者您是否还看到 MCU 在之前启动后挂起?
    2) 2)您是否实施了 SVS 和 SVM? 如果是、您能否与我们分享这些设置?
    3) 3)您说" RST 线路不工作"-这意味着内部复位电路、对吧? 还是应用不会复位 MCU 的外部复位?

    感谢您的澄清和致以最诚挚的问候、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已得到解决。
    由于不活动、我将关闭此主题、如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致、
    Britta