This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:Windows 8驱动程序问题

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723486/msp430f5659-windows-8-driver-issue

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 团队:

我有 TI 提供的 USB 驱动程序、我们可以通过器件管理器或应用程序安装程序手动安装

     如何通过应用程序安装程序进行安装?

回答:  在应用程序安装程序包中,TI-USB 驱动程序也打包在一起。 因此、在安装应用程序时、也会安装 TIUSB 驱动程序。

我们的问题是什么?

在 Windows 7中,我们从应用程序安装程序成功安装驱动程序。  未出现错误弹出窗口。

在 Windows 8中 、当我们安装驱动程序时、会出现错误弹出窗口、如附件所示。  请支持解决此问题

注:

在 Windows 7和 Windows 8中、手动安装时不会弹出错误。

请恢复优先级。

谢谢、此致

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    如果您可以在 Windows 8上手动安装 INF 文件、则应该能够通过安装程序/脚本安装 INF 文件。  如果您不能这样做、我会怀疑安装程序/脚本没有安装 INF 文件的正确权限。  Widows 7中的安全性不如 Windows 8中的安全性、 在 Windows 10中的安全性也不那么严格。    

    我不确定安装程序在 Windows 8中需要哪些权限来安装 INF 文件、并且可能 Microsoft 社区可以为您提供帮助。

    此致、

    Arthi