This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP-FETFlash 仿真工具通过使用 BSL 脚本程序 Speedchange 不起作用

Guru**** 2302390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718704/msp430fr5739-msp-fetflash-emulation-tool-speedchange-does-not-work-by-using-bsl-scripter

器件型号:MSP430FR5739

您好!

我正在使用 MSP-FETFlash 仿真工具(修订版 1.2)使用 BSL 时效错误并试图更改 BAUDRATE 但未成功:

日志

模式 FRxx I2C COM4 100000

RX_PASSWORD .\pass.txt

无论我设置了什么波特率(400000、100000或100001)、我都可以使用我的示波器测量478Kbit/s。

在这种"高速"的情况下、我的 BSL-Bootloader 无法正常工作。

我是否需要以不同的方式做什么才能获得100kbit/s?

我刚刚选择"MSP430FR5739"来定义器件型号。 这个问题通常与使用 I2C 的 BSL 脚本编写器和 MSP-FETFlash 仿真工具有关。

B.R.

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Divad、

    感谢您发帖。
    我们将仔细研究它并尽快返回给您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据文档、 最大 I2C 时钟速率为55kHz。 因此、我建议将波特率设置留空、这意味着使用默认波特率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我也读过这个、也试图不定义速度。
    如果我没有定义速度、我会收到一条消息、表示将使用默认速度100K -但我测量的实际速度仍然是478Kbit/s

    我正在使用 CCS 版本:8.0.0.00016和 MSP-FETFlash 仿真工具(修订版 1.2)。

    B.R.

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您阅读 MSP430FR5739数据表、您会发现 MSP430FR5739仅支持硬件 UART 引导加载程序(BSL)、这意味着 MSP430FR5739不支持 IIC BSL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚选择"MSP430FR5739"来通过发布此帖子来定义器件型号。 这个问题通常与使用 I2C 的 BSL 脚本编写器和 MSP-FETFlash 仿真工具有关。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我复制了您的问题、并将向 MSP 工具团队报告此问题。 您将不断了解最新信息。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    你有更新吗?

    此致、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的回答。 我已经向 MSP430工具团队报告了这个问题。 他们正在处理它。
    我还使用 MSP-BSL 工具(BSL Rocket)运行相同的测试、未发现问题。 我们可以为 IIC BSL 配置100k 或400k IIC 速度。 因此、如果可能、您可以使用"BSL Rocket"工具。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 MSP430工具团队正在研究此问题、我现在将关闭此帖子。 我已经在 e2e 系统中向您发送了友谊请求、让我们通过电子邮件进行讨论。 谢谢。