请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5739 您好!
我正在使用 MSP-FETFlash 仿真工具(修订版 1.2)使用 BSL 时效错误并试图更改 BAUDRATE 但未成功:
日志
模式 FRxx I2C COM4 100000
RX_PASSWORD .\pass.txt
无论我设置了什么波特率(400000、100000或100001)、我都可以使用我的示波器测量478Kbit/s。
在这种"高速"的情况下、我的 BSL-Bootloader 无法正常工作。
我是否需要以不同的方式做什么才能获得100kbit/s?
我刚刚选择"MSP430FR5739"来定义器件型号。 这个问题通常与使用 I2C 的 BSL 脚本编写器和 MSP-FETFlash 仿真工具有关。
B.R.
David