请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 MSP432P401R 以及 BOOSTXL-AUDIO 和 KENTEC 触摸显示屏来使用语音检测软件。 是否有任何方法可以从 KENTEC 显示屏输出我所说的短语或字作为文本。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 MSP432P401R 以及 BOOSTXL-AUDIO 和 KENTEC 触摸显示屏来使用语音检测软件。 是否有任何方法可以从 KENTEC 显示屏输出我所说的短语或字作为文本。
Esteban、
您可以通过更改以下数组来修改打印到 LCD 的字符串。
enroll_menu.c:
/*注册菜单已定义*/ 静态字符 const * const 登记项目[]= { "菜单打开"、 "WORD1"、 "Word2"、 "Word3"、 "Word4"、 "Word5"、 "Word6"、 "Word7"、 "Word8" };
update_menu.c:
/*更新菜单已定义*/ 静态字符 const * const updateItems[]= { "菜单打开"、 "WORD1"、 "Word2"、 "Word3"、 "Word4"、 "Word5"、 "Word6"、 "Word7"、 "Word8" };
delete_menu.c:
/*删除菜单已定义*/ 静态字符 const * const deleteItems[]= { "菜单打开"、 "WORD1"、 "Word2"、 "Word3"、 "Word4"、 "Word5"、 "Word6"、 "Word7"、 "Word8" };
此致、
Brent Peterson