This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:语音到文本转换

Guru**** 1457880 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-AUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683319/ccs-msp432p401r-speech-to-text

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 MSP432P401R 以及 BOOSTXL-AUDIO 和 KENTEC 触摸显示屏来使用语音检测软件。 是否有任何方法可以从 KENTEC 显示屏输出我所说的短语或字作为文本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Esteban、

    是否要转录您在显示屏上所说的任何文本? 此插件没有这种功能。

    还是要打印关键字?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何打印关键字?

    此外、如果您知道将语音直接转录到文本的模块、我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Esteban、

    AD 1)稍后我将检查 grlib、可能是明天
    AD 2)为了实现您所需的真正语音识别、假设 CPU 和 RAM、存储器和资源比 MSP432 LaunchPad 上的 CPU 和 RAM 多1000倍

    此致、

    Tomasz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Esteban、

    您可以通过更改以下数组来修改打印到 LCD 的字符串。

    enroll_menu.c:

    /*注册菜单已定义*/
    静态字符 const * const 登记项目[]=
    {
    "菜单打开"、
    "WORD1"、
    "Word2"、
    "Word3"、
    "Word4"、
    "Word5"、
    "Word6"、
    "Word7"、
    "Word8"
    }; 

    update_menu.c:

    /*更新菜单已定义*/
    静态字符 const * const updateItems[]=
    {
    "菜单打开"、
    "WORD1"、
    "Word2"、
    "Word3"、
    "Word4"、
    "Word5"、
    "Word6"、
    "Word7"、
    "Word8"
    }; 

    delete_menu.c:

    /*删除菜单已定义*/
    静态字符 const * const deleteItems[]=
    {
    "菜单打开"、
    "WORD1"、
    "Word2"、
    "Word3"、
    "Word4"、
    "Word5"、
    "Word6"、
    "Word7"、
    "Word8"
    };
    

    此致、

    Brent Peterson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Esteban、

    我们目前没有任何可以转录语音的模块。

    谢谢、
    SAI