This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何配置静态 IP 地址。 MSP432E401y Launchpad

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721383/msp432e401y-how-to-configure-static-ip-addresses-msp432e401y-launchpad

器件型号:MSP432E401Y

在相关主题中、有人询问如何使用 NDK 配置静态 IP 地址

给出了以下答案

****
在 udpecho.c 中有一个名为 NDK_tirtos.c 的文件、用于配置堆栈

在 initIP 函数中,您需要为 CFGTAG 客户机添加一个新的配置,您可以在其中配置静态 IP 分配

有关更多详细信息、请参阅第4.3.5节下 SDK 中的 C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_2_10_00_17/docs/ndk/NDK_API_Reference.html

****

启动该线程的人正在寻找一个未提供的示例代码片段。  我在上面查看了这些参考文献、但发现它们没有我所希望的那样有用。  SDK 中的所有示例似乎都使用 DHCP。  我很难找到静态 IP 地址配置的 InitIP 示例。  在其中一本手册中,有一个针对 DHCP 的 InitIP 的很好示例。  如果有人能提供静态 IP 配置的 InitIP 示例、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    您能否检查以下帖子中的解决方案是否可以解决您的问题?

    e2e.ti.com/.../681655

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 SAI。 这是最有帮助的! 我将代码集成到了我们的应用程序中、第一次尝试就成功了。 当然、您不会试图在自己的各种文档中弄乱这个问题。