请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 在相关主题中、有人询问如何使用 NDK 配置静态 IP 地址
给出了以下答案
****
在 udpecho.c 中有一个名为 NDK_tirtos.c 的文件、用于配置堆栈
在 initIP 函数中,您需要为 CFGTAG 客户机添加一个新的配置,您可以在其中配置静态 IP 分配
有关更多详细信息、请参阅第4.3.5节下 SDK 中的 C:/ti/simplelink_msp432e4_sdk_2_10_00_17/docs/ndk/NDK_API_Reference.html
****
启动该线程的人正在寻找一个未提供的示例代码片段。 我在上面查看了这些参考文献、但发现它们没有我所希望的那样有用。 SDK 中的所有示例似乎都使用 DHCP。 我很难找到静态 IP 地址配置的 InitIP 示例。 在其中一本手册中,有一个针对 DHCP 的 InitIP 的很好示例。 如果有人能提供静态 IP 配置的 InitIP 示例、我将不胜感激。