Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430I2041 您好!
我对 SD24 ADC 有疑问。MSP430i2041的用户指南在第13.3章中解释了 SD24INCTLx 寄存器的位。 除了选择温度传感器、3个 SDINCHx 位看起来没有任何作用。 这是否意味着物理 ADC 输入和转换寄存器之间存在固定的连接、即 SD24MEM0读取的始终是输入 A0等? 在 MSP430x2xx 用户指南(SLAU144J)的其他文献中,27.3.3章的输入看起来是可以通过 SDINCHx 位来选择的。 这是因为有些器件具有多个单独的 ADC、而其他器件具有多路复用的 ADC?
此致
1月