This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:输入通道选择- SD24INCTLx

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721566/msp430i2041-input-channel-selection---sd24inctlx

器件型号:MSP430I2041

您好!

我对 SD24 ADC 有疑问。MSP430i2041的用户指南在第13.3章中解释了 SD24INCTLx 寄存器的位。 除了选择温度传感器、3个 SDINCHx 位看起来没有任何作用。 这是否意味着物理 ADC 输入和转换寄存器之间存在固定的连接、即 SD24MEM0读取的始终是输入 A0等? 在 MSP430x2xx 用户指南(SLAU144J)的其他文献中,27.3.3章的输入看起来是可以通过 SDINCHx 位来选择的。 这是因为有些器件具有多个单独的 ADC、而其他器件具有多路复用的 ADC?

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    是的、你是对的。 每个 SD24通道具有一个 SD24MEMx 寄存器。
    这也显示在 SLAU335的第13.2.8节和简介部分13.1中的图13-1 SD 方框图中。

    正如您所假设的、MSP430x2xx 上的 SD24 ADC 具有不同的架构、这最好显示在图27-1的方框图中:它显示每个 SD24通道的不同输入通道被多路复用为一个 SD24MEMx。

    如果您需要进一步澄清、请告诉我。

    此致、
    Britta