请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F2274 主题中讨论的其他器件:MSP430G2855、
大家好、
我今天使用的是 MSP430F2274IRHA、但需要更多的闪存和 RAM 而不改变布局、我发现 MSP430G2855/255/2955IRHA40具有相同的封装和我看到的相同引脚排列。
已附加应用的引脚分配、请检查引脚分配、寄存器、地址、中断等的兼容性…
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我今天使用的是 MSP430F2274IRHA、但需要更多的闪存和 RAM 而不改变布局、我发现 MSP430G2855/255/2955IRHA40具有相同的封装和我看到的相同引脚排列。
已附加应用的引脚分配、请检查引脚分配、寄存器、地址、中断等的兼容性…
谢谢、
Shlomi
您好、Shlomi、
借助特定应用的引脚分配、您应该能够将 MSP430F2274直接替换为采用同一封装的 MSP430G2855。 请务必注意这些器件之间的主要差异(闪存/RAM 大小除外):
如果您的应用不受上面列出的外设变化的影响、我看不到 MSP430G2855为什么不适用于这个应用。
此致、
Caleb Overbay