This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:MSP430F2274IRHA

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2855, MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683603/msp430f2274-msp430f2274irha

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件:MSP430G2855

大家好、

我今天使用的是 MSP430F2274IRHA、但需要更多的闪存和 RAM 而不改变布局、我发现 MSP430G2855/255/2955IRHA40具有相同的封装和我看到的相同引脚排列。

已附加应用的引脚分配、请检查引脚分配、寄存器、地址、中断等的兼容性…

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../Pinout-MSP430.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    借助特定应用的引脚分配、您应该能够将 MSP430F2274直接替换为采用同一封装的 MSP430G2855。 请务必注意这些器件之间的主要差异(闪存/RAM 大小除外):

    • MSP430G2855有一个额外的 Timer_A
    • MSP430G2855具有片上比较器、MSP430F2274没有比较器
    • MSP430F2274具有片上运算放大器、MSP430G2855没有运算放大器

    如果您的应用不受上面列出的外设变化的影响、我看不到 MSP430G2855为什么不适用于这个应用。  

    此致、  
    Caleb Overbay