This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:反向通道 UART

Guru**** 2391115 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719869/msp430f5249-backchannel-uart

器件型号:MSP430F5249
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我正在尝试了解如何使用 MSP-FET 工具中提供的反向通道 UART。   SLAU647L 第5.6.2.1节说明您需要发送激活命令:

您发送激活命令的确切方式是什么?  文本显示"通过使用专用波特率打开相应的 COM 端口。"  我不确定这意味着什么。  大多数终端程序不允许列出的异常波特率。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果您未发送任何激活命令、您仍然可以使用反向通道 UART、因为它将仅使用默认设置。 如果要使用激活命令、大多数终端程序将允许您输入自定义波特率(即使它不在下拉列表中)。 一个此类示例是 Termite。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常不需要这些激活命令、因为默认设置工作正常。

    如果您的终端程序不允许自定义波特率、请使用另一种波特率(例如、在 Linux 中的屏幕)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    感谢您的回答。 那么、所有"激活命令"都是、使用指定的命令波特率打开终端程序? 我想知道 FET 仓体如何区分9600波特率和9601的激活命令。 这似乎有点奇怪。 您能更详细地解释一下用户在这里实际需要做什么吗?

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于串行连接尚未断开、因此 FET 不区分波特率。 相反、使用这些激活命令会导致终端窗口通过 USB 将命令发送到 FET。 因此、用户只需从用户指南中所述的激活命令开始。 发送所需的激活命令后、用户应以所需的波特率打开连接。 现在将使用 UART (通过 USB 硬件)进行通信。

    此致、
    Nathan