This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:如何通过某些 GUI 校准 DCO 而不使用外部晶体振荡器?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682114/msp430fr2422-how-to-calibrate-dco-by-some-gui-without-external-crystal-oscillator

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553

尊敬的所有人:

我在上一个平台设计中使用了 MSP430G2553、最近我想通过 MSP430FR2422更改 MCU。 但我遇到的一个棘手问题是、我需要  通过一些 GUI 校准 DCO、因为该设计没有外部晶体振荡器。 您是否有一些 GUI 或软件来满足此要求?  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    如前所述、客户要求 DCO 频率以+/-2%的频率运行。 请注意、FR2422 FLL 可能符合此要求。 您应该注意测试条件(3V VCC)以及时钟配置(16MHz)

    此外、您还可以将以下代码示例(在 FR2311上运行)用作软件调整函数。