This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:EVM430-FR6047的演示程序

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678714/ccs-evm430-fr6047-demo-program-for-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6047MSP-Ultrasonic design-center

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、各位同事。

我的客户开始使用 EVM430-FR6047、但由于某些原因而损坏了它。 客户更换了一个芯片(MSP430FR6047)、但它内部当然没有固件来测试它。

第一个演示(已加载到 EVM 中)可以测量水流量、连接 PC、输出数据、在显示屏上指示测量值、对按钮按压做出反应等...

客户可以从何处获取此固件(.hex 或.bin 文件)? Code Composer Studio 中的演示示示示例不像我在上面描述的那样工作。  

此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、您好!
    您谈到的库是否来自我们的 EVM www.ti.com/.../EVM430-FR6047 主页? 否则、请尝试从 EVM430-FR6047页面下载最新的库。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter! 我想这正是我们需要的! 非常感谢

    如果有其他问题、我会给您写信

    BR、Anastasia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、我们是否必须将 UltrasonicWaterFR6047_01_40_00_01文件夹导入到 Code Composer 中的工作区?

    此致、Anastasia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、您好!
    我今天安装的最新版本是 USSLib_01_40_00_06。
    请访问 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    点击指向 MSP430 MCU 超声波感应设计中心( MSP-Ultrasonic-design-center ) www.ti.com/.../MSP-Ultrasonic-Design-Center 的软件链接上的 EVM430-FR6047页面,即可找到此页面
    这允许您在 C:\\ti\MSP\USSLib_01_40_00_06下安装最新的 USSLib 文件

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、您能检查一下吗:

    1) 1)导入的演示项目

    2) 2)然后在文件夹 workspace_v8\USSLib_GUI_Demo\LPM 中有  USSLib_GUI_Demo.out 文件。  我们应该加载到 EVM 中的该文件吗?  

    此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anastasia、
    如果屏幕截图显示的项目和工作空间是成功更新的版本 USSLib_01_40_00_06、我仍然建议通过从"Project"下拉菜单中选择"clear"来清理项目、然后、假设重建成功、只需单击"Debug"按钮。 这将自动触发将重建的资源下载到 MSP430器件。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,很棒!

    我将要求客户在 EVM 上试用(我没有)。 非常感谢!

    此致、Anastasia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Peter、您好!

    我仍然有一个问题-对于所有这些-我应该在 CCS8中导入哪个文件夹来加载一个合适的项目以通过 GUI 与 EVM 通信?

    我看到2个 folders....please 查看屏幕截图

    哪一项是正确的?

    此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasia、您好!

    USSLib_GUI_Demo 是与 GUI 通信的正确项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie!

    我们已经加载了调试会话。 但在 这个发布 CCS/EVM430-FR6047之后、有一个新问题被描述为:EVM430-FR6047 -如何启动不处于调试模式的电路板

    此致、Anastasia